This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10081:以太网链路聚合

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10034, TLK10081, DP83869HM, TLK10022, TLK10232, TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340417/tlk10081-ethernet-link-aggregation

器件型号:TLK10081
主题中讨论的其他器件: DP83869HMDP83869TLK10022、TLK10034 TLK10232、TLK10031

大家好、我正在 研究 一个将2千兆位以太网聚合到一个双向高速链路的应用、如下所示:

(LS) 2 x RJ45 (1000/100/10BASE-T) MDI <--> PHY <-->  2 x 1.25 Gbps (SGMII)<--> 10 Gbps HS 链路 (光纤/铜线/无线)<--> 2 x 1.25 Gbps (SGMII)<--> PHY <--> 2 x RJ45 (1000/100/10BASE-T)(LS)   

我的问题是:

1) 1)如果我不使用铜到光纤等介质转换器、这是不是一个合适的图? 我不关心在高速传输通道中传输的协议。

2) 2)如果我使用具有参考时钟(625MHz)的 PHY 器件 SGMII (为了支持同步以太网、是否适合 TLK10081低速侧的同步时钟、如下图所示?

或者、我想使用具有多个 SGMII 输出的多端口 PHY 器件。 如果 PHY 的内部时钟满足同步要求、它是否适用于 TLK10081?

3) 3)我是否可以使用直接来自4个千兆位以太网双绞线 x 2 (来自2个 RJ45)的8个 LS 输入、并对原始数据使用位交错模式(1000Mbps/4 =每对250Mbps)? 实际上、我不关心这里的数据速率、它可能是100Base-T 或其他东西、我想知道我是否可以使用原始以太网数据作为 TLK10081或其他东西的输入。

希望我的问题很清楚、感谢您的支持、

欧洲经委会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ECE、

    Unknown 说:
    1)如果我不使用铜缆到光纤等介质转换器,这是不是一个合适的图? 我不关心在高速传输通道中传输的协议。

    我假设这是以将10Gbps HS 链路连接到 TLK10081为基准的? TLK 直接支持覆铜。 使用 SFP 模块支持光纤。 TLK 不支持无线。

    2) 2)如果我使用具有参考时钟(625MHz)的 PHY 器件 SGMII (为了支持同步以太网、是否适合 TLK10081低速侧的同步时钟、如下图所示?

    或者、我想使用具有多个 SGMII 输出的多端口 PHY 器件。 如果 PHY 的内部时钟满足同步要求、它是否适用于 TLK10081?

    [/报价]

    TLK10081不支持625 MHz 基准时钟。 如果您能够将该时钟一分为二、312.5 MHz 参考时钟就足以支持 LS 侧的1.25Gbps 以及 HS 侧的10Gbps。  如需更多信息、请参阅数据表的第5节"计时"。

    我假设您的应用将在 HS 链路的任一侧包含2个 TLK10081。 器件 LS 和 HS 侧上的数据将与 REFCLK 同步。 但是、除非312.5 MHz REFCLK 通过 HS 链路发送并连接到两个 TLK 器件、否则我看不出两个 TLK 器件能否在同一个时钟域上保持同步。 因此、我认为此应用不支持同步以太网。

    Unknown 说:
    3)我能否使用直接来自4根千兆位以太网双绞线 x 2 (来自2个 RJ45)的8路 LS 输入并对原始数据使用位交错模式(1000Mbps / 4 =每对250Mbps)? 实际上,我不关心这里的数据速率,它可以是100Base-T 或其他东西,想知道我是否可以使用原始以太网数据作为 TLK10081或其他东西的输入。

    TLK10081不支持1000BASE-T 或原始以太网数据。 1 GbE 数据需要1000BASE-X (8b/10b 编码)。

    此致!

    卢卡斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复、

    关于第二个问题、我原计划在两侧使用1个多端口 PHY 和1个 TLK10081、假设它们可以双向工作。 因此、对于单个多端口 PHY 器件、低速端以太网 SGMII 信号将与同一时钟同相、实际上这就是我所说的同步。

    关于第三个问题、您能否确认、如果我使用 DP83869HM 等介质转换器将 1000BASE-T 数据传输到1000BASE-X、 我可以对每对(250Mbps)采用位交错模式?

    另外、不知道是否有其他 ASIC 为 数据聚合实现不同的数据速率范围。 可能在 HS 链路侧降低速度速率?

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ECE、

    关于第二个问题,我打算在两侧都使用1个多端口 PHY 和1个 TLK10081,假设它们可以双向工作。 因此、对于单个多端口 PHY 设备、低速端以太网 SGMII 信号将与同一时钟同相、实际上这就是我所说的同步。

    您能否说明一下、您是否计划使用1个 TLK10081和1个多端口 PHY 让系统看起来类似于此方框图?

    在此应用中、LS 输入到 HS 输出信号路径将与312.5 MHz 参考时钟同相、因为 PHY 将同步数据信号和时钟信号。 HS 输入到 LS 输出信号路径不一定与基准时钟同相。

    以及关于第三个,您能否确认如果我使用像 DP83869HM 这样的介质转换器将 1000BASE-T 数据传输到1000BASE-X, 我可以对每对(250Mbps)实施位交错模式?

    是、DP83869可用于在1000BASE-T 和1000BASE-X 之间转换。 请注意、我不是此器件的专家。 如果您有任何与 DP83869相关的技术问题、我建议您打开一个新的 E2E 主题、然后将其分配给相应的团队。

    在 TLK10081上、位交错模式可用于 LS 输入信号。 您能解释一下、参考的250Mbps 速率是多少? 1000BASE-X 指定了一个速率为1.25 Gbps 的8b/10b 编码单差分对。

    是否考虑在此应用中将 DP83869用作多端口 PHY? 或者 DP83869将放置在 PHY 之前/之后?

    此外,我想知道是否有任何其他 ASIC 为数据 聚合实现不同的数据速率范围。 可能 HS 链路侧的速度较低?

    TLK10022支持多达4个聚合至1个 HS 链路(1至10Gbps)的 LS 链路(0.25至2.5Gbps)。 与 TLK10081不同、HS 速率可配置为以1x、2x、3x 或4x LS 速率运行。 对于具有2 x 1.25 Gbps 链路的应用、HS 侧可以2.5 Gbps 的速率运行。

    TLK10232、TLK10031和 TLK10034是 XAUI/10G-KR 收发器、也支持通用 SERDES 模式。 此模式的使用方式与 TLK10022类似。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的建议。 我讨论了如上图所示的2种可能的设计。  我需要的是多个 LS 输入信号的同步(假设 signal1A 和 signal2A 在板 A 上的 RJ45侧处于不同相位)、以便在它们在 HS 链路中传输并在另一个板上的 LS 侧解码后、 我可以 使用 signal1A 在同一相位接收 signal1B、 signal2B 分别与 Signal2A 相同。

    因此、 信号由 phy 同步、  在此应用中、我是否可以对 tlk10022使用外部 REFCLK 而不是使用 phy 时钟输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ECE、

    感谢您阐明建议的系统设计。

    是的、您可以配合 TLK10022和 TLK10081使用外部 REFCLK、而不是 PHY 时钟输出。 在 TLK 的接收方向(HS 输入到 LS 输出)、我希望 LS 输出将彼此同相。

    此致!

    卢卡斯