This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412-421EVM:DS160PR412-421evm 缺少配置文件

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DS160PR412-421EVM, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350215/ds160pr412-421evm-missing-profile-for-ds160pr412-421evm

器件型号:DS160PR412-421EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、、 SIGCONARCHITECT

您好!

对于 DS160PR412-421EVM、需要使用一个配置文件来与 USB2any Device (https://www.ti.com/tool/USB2ANY/) 和 SIGCONARCHITECT (https://www.ti.com/tool/SIGCONARCHITECT)配合使用。

如何获取所需的配置文件文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    请确保您已 使用您希望在其中接收个人资料的公司电子邮件地址创建 myTI 帐户(在 TI.com 上)。

    我已向您发送 E2E 私人信息的朋友请求、以便我们向您发送有关此资料的信息以及您可以向我发送已注册电子邮件地址的地址。 请在方便时尽早接受我的请求。

    此致!
    大卫