This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:TPD12S521DBTR ||默认配置,无 I2C 至 ENBLE || HDMI ||

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346617/tpd12s521-tpd12s521dbtr-by-default-configuration-without-i2c-to-enble-hdmi

器件型号:TPD12S521

e2e.ti.com/.../HDMI_5F00_PDF.pdf

大家好、

我们在设计中使用了 HDMI TPD12S521DBTR。 我无法检测 HDMI 和5V。 请参阅随附的原理图以供参考。
 为了进行通信、我们使用 NVIDIA Jetson nxn 处理器 到  TPD12S521DBTR。
下面是一个查询:-
TPD12S521DBTR IC 是否 需要 通过 I2C 进行配置才能启用 HDMI?
2.是否有 没有 i2c 检测 HDMI 的默认配置? (如果可能,请共享文档。)
我正在寻找你的积极回应。
--
谢谢、此致
拉胡尔·莱伊
高级硬件工程师(R&D)
+919667738712 | rrai@iotechworld.com
IoTechWorld Avigation Pvt Ltd
Plot No. 31,34 Sector 35
Gurgaon, Haryana 122004
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

     该器件不需要进行配置。  它提供 ESD 和后驱动保护、但未激活可配置电路

    您是否能够在未连接 HDMI 的情况下测量 TPD12S521的5V_OUT 引脚?  只要 LV_SYPPLY 存在、该电压就应该为5V。

    这是您开始调试的地方、我们可以从这里开始进行工作。  没有此电压、HDMI 将无法连接。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    我得到的 5V_OUT 相对于 LV_SYPPLY  = 1.8V 且未连接 HDMI。

    以下是具有和不具有 HDMI 的日志  

    1.541655] tegadc 15200000.nvdisplay:disp0已连接到 head0->/host1x/sor1
    [ 1.541772] tegadc 15200000.nvdisplay:DT 已成功解析
    [ 1.541811] tegadc 15200000.nvdisplay:display dc.(ptrval) registered with id=0
    [ 1.545919] tegadc 15200000.nvdisplay: vblank synct# 8 for dc 0
    [ 1.545928] tegadc 15200000.nvdisplay: vpulse3 synct# 9 for dc 0
    [ 1.548745] tegadc 15200000.nvdisplay:hdmi:prod list prod_list_hdmi_board 无效
    [ 1.548755] tegadc 15200000.nvdisplay:HDMI: Tegra_HDMI_TMDS_RANGE_READ (BD)失败
    [1.552295] tegradc 15200000.nvdisplay: probed
    [ 1.553020] tegadc 15200000.nvdisplay:FB 已注册
    [ 1.553647] tegadc 1521000.nvdisplay:disp1连接到 head1->/host1x/sor
    [ 1.55366] tegadc 1521000.nvdisplay:parse_dp_settings:无 dp-lt-settings 节点
    [ 1.553742] tegradc 1521000.nvdisplay:DT 已成功解析
    [ 1.553772] tegadc 1521000.nvdisplay:显示 dc.(ptrval),注册时 id=1
    [1.553920] tegadc 1521000.nvdisplay: vblank synct# 11 for dc 1
    [1.553929] tegradc 1521000.nvdisplay: vpulse3 synct# 12 for dc 1
    [ 1.563505] tegradc 1521000.nvdisplay:探测
    [ 1.563839] tegadc 1521000.nvdisplay:FB 已注册
    [ 1.567431] tegadc 1521000.nv 显示器:空白-断电
    [ 13.349534] tegadc 15200000.nv 显示器:空白-断电
    [ 13.349552] tegradc 1521000.n 显示:空白-断电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    5V 输出是一个具有内置电流限制的简单稳压器。  没有禁用开关功能。  如果5V_SUPPLY 上有5V、则5V_OUT 上有5V、压降为150-200mV。  为满足 HDMI 规范、该路径具有55mA 电流限制、但不具有禁用功能。

    TPD12S521是一款具有集成电平转换功能的直通 ESD 器件。  器件上没有受控功能。

    我仔细查看了您的原理图、发现缺少上拉和二极管

    请查看此 BOM 要求、因为这可能是导致您出现问题的原因。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘,

    我厌倦了上拉和肖特基二极管配置。 仍然无法 检测 HDMI。  

    也将出现相同的日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将等待日志、以了解如何以最佳方式继续进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪些日志???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    1. 数据表 显示 CEC_OUT 上27k 电阻上拉至3V3、但我在原理图上看到1.69k 上拉至5V。
    2. R108、R103和 R105应为47k 电阻器。
    3. R107应为100k 电阻。

    请   按照 Chuck 的建议更新您的 BOM。  

    Br、