This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:输入信号的 IO 电平

Guru**** 2925700 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD2450V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350379/thvd1450-io-level-of-input-signals

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件: THVD2450V

您好!

能否使用 IO 电平1.8V 向 D、DE、RE#引脚提供输入信号?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    没有电平转换器也是如此- THVD1450使用 LVTTL/TTL 输入逻辑电平-所以 VIH (min)= 2V、VIL (max)= 0.8V、所以1.8V I/O 信号不起作用-需要注意的是、"R"引脚 VOH 将非常接近 THVD1450 VCC 电平。

    您可以查看我们的 THVD2450V -它不具有引脚对引脚功能、但采用小型3mm x 3mm VSON 封装。 它是 THVD1450在大多数 方面的改进版-高总线绝对电压。 最大电压(+/-70V)、扩展共模范围(+/-25V)、可选压摆率限制、基于计时器的空闲/短路/开路失效防护、与 THVD1450型设计相比可提供更多迟滞、 另外、它允许使用两个电压电源 -一个用于逻辑引脚(可以是1.65V 至5.5V)、一个用于 RS 至485总线(3V 至5.5V)-因此在该部件中、您可以在逻辑电源为1.8V 供电时使用1.8V 信号。 该器件具有比 THVD1450更多的高级功能。  这有点贵、您很可能找到一个电平转换器+ THVD1450、但就性能而言、THVD2450V 是一款非常好的器件、不需要像双芯片解决方案和设计那样大的电路板空间 电平转换器功能集成在 THVD2450V 中、简化了一些。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森