This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550

Guru**** 2584325 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1044, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350309/tcan4550-tcan4550

器件型号:TCAN4550
主题中讨论的其他器件:ISO1044

大家好,下午好

您是否可以推荐隔离式 CAN 控制器 IC、 以下要求的部件号(非车用)

1)通信标准- ISO11898-1、ISO11898-2

2)协议:CAN2.0B 激活

3)格式:标准格式:ID 长度11位

4)数据字节传输顺序为大端字节序

5)摩托罗拉类型

6)通信速度:500kbps

7)位采样点:72.5%- 87.5%

8)配备 符合 ISO11898标准的高速 CAN

9)端子电阻:2600ohm。

10)容差应符合 ISO11898-2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithya:

    感谢您在 E2E 上分享您的问题!

    TCAN4550可支持此处列出的所有协议层要求。 我们的任何5V CAN 收发器也都将能够支持所列的物理层要求。 TCAN4550可配置为"测试模式"(适用于应用用例)、从而与 TXD 和 RXD 引脚断开连接、以便与外部收发器搭配使用。 这将允许这些信号通过数字隔离器运行或直接连接到 ISO1044等隔离式 CAN 收发器。  

    有关如何在系统中实现该功能的更多信息、请参阅下面链接的主题。  
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009021/tcan4550-tcan4550-msp430-isolation-solution 

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特