This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD256:应用问题

Guru**** 2379780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348310/sn65hvd256-application-issues

器件型号:SN65HVD256

您好!

CAN 信号波形异常。

原理图:

----------------

测试点:SN65HVD256DR-6P
测试 GND:SN65HVD256DR-8P
测试条件:
直流高电压:320V
直流低电压:18V
压缩机操作

注意:CANH (SN65HVD256DR-7P)波形上也存在共模干扰

----------------

测试条件:
直流高电压:0
VDC 低电压:18V
压缩机停机

绿色:CANH
黄色:CANL
紫色:CANH-CANL

----------------

测试条件:
直流高电压: 320V
VDC 低电压:18V
压缩机正在工作

绿色:CANH
黄色:CANL
紫色:CANH-CANL

----------------

测试条件:
直流高电压: 320V
VDC 低电压:18V
压缩机正在工作

VCC 5V 和3V

----------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    我已经为该主题分配了一位 CAN 专家、他们应该在明天之前与您联系。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    CAN 收发器不会像这样产生接地漂移。 此波形很可能是由压缩机对电缆的干扰引起的。 CAN 接收器能够抑制这种共模噪声、只关注差分信号、如紫色线 CANH-CANL 所示。 只要这些信号保持在建议的工作条件内、器件的行为就应该正常。

    我建议重新评估您的布线布局、看看您是否可以在压缩机和电缆线束之间留出一些额外的间隙。 另外、如果您想消除这种噪声模式、请考虑采取某种屏蔽措施。

    此致!

    丹尼