This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:TUSB214 SCH 复习

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1342392/tusb214-tusb214-sch-review

器件型号:TUSB214

尊敬的 TI 团队:

我们 在 USB 2.0信号的设计中有2个* TUSB214、请帮助查看随附的 sch、

谢谢

此致

丽莎

e2e.ti.com/.../USB-conditional.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    以下是我的原理图评论,请查看评论,如果有任何问题,请告诉我: e2e.ti.com/.../TUSB214_5F00_Foxconn_5F00_NearCPU_5F00_SchemReview.pdf e2e.ti.com/.../TUSB214_5F00_Foxconn_5F00_NearConnector_5F00_SchemReview.pdf。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan:

    感谢您的评论和反馈。有一个 项目需要您的帮助。

    1. RSTn 是在高电平和低电平条件下驱动、还是在需要时刚驱动为高电平? 如果只在需要时被驱动为高电平、应该没问题。

    =>我们仍然可以对 RSTN 引脚同时进行高电平和低电平应用。  那么、sch 是否需要修改?

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    如果 RSTN 引脚是从外部驱动的、则无需使用外部电容器。 您只需确保 RSTN 引脚保持在低电平、直到电源电压达到指定的最低电压要求。

    如果需要、可以让电容器下拉至接地。 它应该仍然能够延迟加电时序。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan:

    感谢您的亮点,所以我仍然可以保持1K 欧姆安装和 NC 帽?
    因为我无法保证控制此 RSTN 引脚的 CPLD 引脚的初始状态、因此请为 RSTN 引脚保持1K 以保证初始默认状态为低电平。
    此致
    丽莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    建议使用电容器而不是电阻器。   

    选择 具有数据表第9章所述斜坡时间的电容器值、以确保 RSTn 比 VCC 斜坡时间长5倍。 [RAMP TIME x 5]÷[RAMP] 500 kΩ(斜坡时间 x 5)。  因此、即使加电时 CPLD 较高、也要在 Vcc 稳定后100us 才能启用器件。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicholaus:

    感谢您的反馈、我将删除1K 下拉电阻器。

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicholaus:

    对于电源 VCC 设计、是否需要在主电源 VCC_3V3和 TUSB214 VCC 之间微珠?

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    对于 TUSB214、不需要铁氧体磁珠。 如果电源中似乎存在大量噪声、则 可能有必要、但实际上、我们对磁珠没有任何要求。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    没问题。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    没有其他问题,非常感谢!