This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:功能安全:使用 DS90UB935-Q5的数据完整性(视频数据/控制数据)

Guru**** 1658350 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349611/ds90ub935-q1-functional-safety-data-integrity-video-data-control-data-using-ds90ub935-q5

器件型号:DS90UB935-Q1

您好!

存在一个与如何使用 DS90UB935-Q1确保数据完整性以实现功能安全相关的问题。 由于 DS90UB935仅是 QM、因此从成像仪传感器到主机 ECU 的 CRC 等系统级安全机制能够确保数据的完整性、

问题是:  

1.在 CSI 转换为 FPD-link 期间、串行器是否会移除 CRC 并构建新的 CRC?

2. CSI-2视频数据和 I2C 数据如何由串行器转换为 FPD-Link 数据?

3. FPD-LINK 数据如何通过串行器转换为 I2C 数据?

4、是否有安全证明文件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Feng:  

    有关 CRC 的答案、请参阅以下主题:

    DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1和 DS90UB954-Q1的 ASIL 等级

    CSI-2数据和 I2C 数据通过 ADAS 器件的 FPD-Link 40位正向通道帧进行传输。  该帧将包括 视频有效载荷数据、I2C 正向通道数据、CRC 信息、帧信息和有关 CSI-2接口状态的信息。

    有关安全支持文档和更多信息、请联系您的 TI 销售代表或 FAE 以获取更多信息。  

    此致!

    佐伊