This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP130SSEVM:DP130SSEVM

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DP130SSEVM, TUSB8040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348918/dp130ssevm-dp130ssevm

器件型号:DP130SSEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB8040

大家好、我购买了 DP130SSEVM、现在我想通过 USB 与 I2C 通信、用 IC DP130SS 实现。 但它无法识别 Win10上的 USB。 如果可以获得驱动程序、文档或应用程序、以便通过 I2C 进行通信、请参阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要使用外部 I2C 控制器通过 I2C 接口配置 DP130。 当您说"无法识别 Win10上的 USB "时、您的意思是什么?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开发板通过 TUSB8040实现了 USB 到 I2C 通信(第7页);如何通过 TSUB8040实现通信 ? 并通过 I2C 发送命令? 窗口10无法识别 TSUB8040。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    集线器无法为 DP130的 I2C 控制提供 USB。 对于 DP130的 I2C 控制、必须使用外部 I2C 控制器。

    谢谢

    大卫