This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP149RSBEVM:Eyescan 工具问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1345698/dp149rsbevm-issue-of-eyescan-tool

器件型号:DP149RSBEVM
主题中讨论的其他器件:SN75DP149

大家好、

我想向您询问 EVM 上的 Eyescan 问题。 HDMI、USB、电源线连接均经过验证、没有问题。 但 Eyescan 工具的通道0/1/2/3图形上没有显示。 其表述为"请注意、当器件处于重定时器模式时无法执行眼图扫描、它在转接驱动器模式下不起作用。" 一些章节。  DEV_FUNC_MODE 是否将默认值更改为其他寄存器值? 请查看下面的附件并告诉我。 此外、当均衡器电平如附件的第3页一样发生变化时、4C/4D 寄存器值也发生变化。 请告诉我原因。

e2e.ti.com/.../eyescan_5F00_setting.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当需要抖动清除以确保稳健运行时、DP149重定时器会在像素时钟高于大约100MHz 时自动激活。 重定时器运行在大约1.0Gbps 至3.4Gbps DR 范围内、支持 HDMI1.4b[3]。 在低于100 MHz 的像素时钟频率下、SNx5DP149会自动旁路内部重定时器并作为转接驱动器运行。

    EyeScan 仅在重定时器模式下工作、在转接驱动器模式下不工作。 从 Eyescan_setting.pdf 中、看起来 DP149处于转接驱动器模式、因此不支持 EyeScan 功能。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    让我在回复时向客户核实一下。 那么、您可以在下面查看上一篇文章中的另一个问题吗?

    当均衡器电平如附件的第3页一样发生变化时、4C/4D 寄存器值被改变。 请告诉我原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    您能喜欢上一篇文章吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附件的第3页是第1页寄存器0x4C 和0x4D 的图形视图。 当您更改这些值时、它们会反映在 页1寄存器0x4C 和0x4D 中。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在数据表中没有第1页寄存器的数据。 这些寄存器是隐藏的吗?

    此外、以下是它们的 EVM 存在的问题。 请检查并告知我。

    1. EyeScan 工具的 EyeScan 设置中有 lane0/1/2。 我认为 lane0/1/2与 SN75DP149的 IN_D0/D1/D2 (PIN7至引脚1)匹配。 是这样吗?

    2. HDMI RX 连接:客户将输入源从 DP 改为 HDMI ,并将 EVM 连接到 PC 的 HDMI 接口,但没有显示输出。 是否有用于与 PC 进行 EDID 通信的其他设置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中没有第1页寄存器的数据。 这些寄存器是隐藏的吗?

    是的、这些是针对内部测试的隐藏寄存器。

    LiGang Gu 说:
    1. EyeScan 工具的 EyeScan 设置中存在 lane0/1/2。 我认为 lane0/1/2与 SN75DP149的 IN_D0/D1/D2 (PIN7至引脚1)匹配。 是否正确?

    我会深入了解并回复给您。

    LiGang Gu 说:
    2. HDMI RX 连接:客户将输入源从 DP 改为 HDMI ,并将 EVM 连接到 PC 的 HDMI ,但没有显示输出。 是否有用于与 PC 进行 EDID 通信的其他设置?

     请查看以下内容。 这是为 DP159创建的、但也适用于 DP149:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我将由于不活动而关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我没有收到您关于下面问题1的反馈。 请检查并告知我。

    1. EyeScan 工具的 EyeScan 设置中有 lane0/1/2。 我认为 lane0/1/2与 SN75DP149的 IN_D0/D1/D2 (PIN7至引脚1)匹配。 是这样吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. EyeScan 工具的 EyeScan 设置中有 lane0/1/2。 我认为 lane0/1/2与 SN75DP149的 IN_D0/D1/D2 (PIN7至引脚1)匹配。 是这样吗?

    正确

    谢谢

    大卫