This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412-421EVM:第三次使用后,DS160PR412-421EVM 板不再工作,LED (D1)不再亮起------- 编号:199417

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR412-421EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349682/ds160pr412-421evm-after-the-3rd-use-board-ds160pr412-421evm-no-longer-worked-and-the-led-d1-no-longer-lit-up-------199417

器件型号:DS160PR412-421EVM

团队、您好!

我们的一个(Mouser Electronics)客户购买了器件  DS160PR412-421EVM。 第三次使用后、电路板不再工作、LED (D1)不再亮起。

您能否建议故障排除方法?

DC: 2051  

LC:0004203KRY  

请查看评估板的图片、并提供建议。

此致、

乌斯曼·尼亚齐

199417

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    从提供的图片中我看不到电路板有明显的问题。 您知道客户在什么条件下使用电路板吗?

    • 测试的一般背景是什么? 工作案例与非工作案例有何不同?
    • EVM 是如何供电的? 是从外部电源还是从系统 CEM 插槽?
    • 是否有任何与默认值不同的分流器设置发生了更改?

    此致!

    Evan Su