This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:SN65DSI84-Q1对布局中的 DSI 和 LVDS 信号具有相同长度的要求。

Guru**** 2521700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349871/sn65dsi84-q1-sn65dsi84-q1-has-equal-length-requirements-for-dsi-and-lvds-signals-on-the-layout

器件型号:SN65DSI84-Q1

嗨、团队,

SN65DSI84-Q1布局中 DSI 和 LVDS 信号长度相等的要求是什么? 客户的应用案例如下所示:

还请澄清以下问题:
对于输出 LVDS 信号
1.每个差分对 P/N 之间的长度要求相同
2.差分对之间的长度要求相同
3. A 通道和 B 通道之间的长度要求相同


对于 DSI 信号:
1.每个差分对 P/N 之间的长度要求相同
2.差分对之间的长度要求相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan:

    请查看以下

    A 通道和 B 通道应在 LVDS 侧尽可能匹配。