This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:EtherCAT 在大电流条件下的抗噪性能

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349541/dp83848k-ethercat-noise-immunity-under-large-current-condition

器件型号:DP83848K

大家好、

目前、客户正在研究将以前的 CAN 更改为 UPS 监视器中的 EtherCAT、但他们担心此协议的抗噪性。 具体来说、铜线电流1000A、 系统功能1MW、模块功能100kW。

您能帮助提供您的专业建议吗? 如有任何进一步的问题、请随时与我联系、谢谢。

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我不确定我是否清楚地理解这个问题、或者我们的848产品在这里有何相关意义。 您是否可以提供任何信息? 您能否查看以下文档、看看它是否解答了您的任何问题?

    SNLA344C - EtherCAT 应用手册

    此致、

    阿尔瓦罗