This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TUSB2E11:在 PCB 上、eUSB 中继器的最佳位置是什么?

Guru**** 2928310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349944/faq-tusb2e11-what-is-the-optimal-location-for-an-eusb-repeater-on-my-pcb

器件型号:TUSB2E11

在采用高级处理器的设计中、eUSB2接口变得越来越普遍。  为了实现与 USB 2.0主机和器件的向后兼容、必须在处理器和 USB 连接器之间放置一个 eUSB2中继器、以将1.2V eUSB2信令转换为3.3V USB 2.0信令。   PCB 布局工程师常问的一个问题是、中继器应放在处理器和连接器之间的什么位置?

幸运的是、eUSB2规格给出了中继器和处理器、或 SoC 之间的最大损耗、以及中继器和 USB 连接器之间的损耗的清晰说明。

SoC 和中继器之间的最大损耗为-1.2dB、而 USB 连接器和中继器之间的最大损耗为2.0dB。  这 意味着中继器和 SoC 之间的损耗约为10英寸、可实现在 大多数设计中的灵活放置。   中继器 USB 侧的布线距离甚至更大、约为16英寸;但是、一些因素可能会增大或减小该距离、例如电路板材料或信号路径中的过孔数量。  

有关 eUSB2中继器的更多布局建议、请阅读我们的 eUSB2中继器设计指南