This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:DSUB9的参考 SCH

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349153/max3243-reference-sch-for-dsub9

器件型号:MAX3243

团队成员

我们是否具有用于 DSUB9的 MAX3243参考设计 SCH?

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    我不相信我们有这方面的参考原理图、但我们有一个常见问题解答、其中包括一个连接到 RJ9 (Dsub9)连接器的3T5R RS232器件。

    https://www.ti.com/lit/an/slla037a/slla037a.pdf?ts = 1712955887894&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTRS3243E

    本文档中的图8显示了如何建立这样的连接。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲍比您好

    感谢您的回复:)

    您能帮我完成这篇 SCH 点评吗?

    e2e.ti.com/.../Option-Serial-Port_5F00_0412.pdf

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    U1:MAX3243
    已检查 状态(好、坏、好、?) 其他意见
    原理图引脚排列与数据表引脚排列匹配 很好
    网络名称与预期引脚排列匹配 很好
    局部去耦电容 我看到一些由 J1提供的额外0.1uF 电容器、请确保它们放置在靠近 MAX3243A 的 Vcc 的位置
    输入引脚不悬空 很好 客户设置已启用自动断电功能(没有问题、仅说明此问题)
    充电电容与数据表建议值匹配 很好
    SUB9网络名称与预期引脚匹配 很好 我根据我在前一篇文章中提到的文档查看了它