This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:支持

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB962-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350346/ds90ub962-q1-support

器件型号:DS90UB962-Q1

大家好、

  • 支持四通道模拟高清摄像头输入(CVBS 输入)。
  • 支持 模拟高清 AHD 或 TVI 摄像头输入。

客户要求如上面所述、我想知道该需求是否符合我们的 DS90UB962-Q1规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京国您好!

    UB962是一款四路解串器、最多可支持4个摄像头。 在这些摄像机中、应该有一个兼容的串行器、如 UB935、UB953、UB913A 或 UB933。

    UB935/UB953 SER 具有 CSI-2输入接口。 UB913A/UB933具有并行输入接口。 如果您将这些 Ser 与正确的接口配合使用、它们应该没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、962可以满足这种需求、因为只有 SER 可以兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不支持这些。 正如我说过的、为了能够使用此设计、应将 SER 与正确的接口图像传感器配对。