This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431:THVD4431 -参考原理图

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431, THVD4431EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350882/thvd4431-thvd4431--reference-schematics

器件型号:THVD4431

您好!

目前、我们正在计划将 THVD4431组件集成到我们的工业网关项目中。 在这方面、我们谨要求提供上述部分的参考原理图。 此外、您能否确认 RS232和 RS485功能之间的切换是否可通过软件配置?

器件型号: THVD4431


此致、
蔡特拉·K·S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chaithra:

    就使用该器件的应用原理图而言、THVD4431非常简单明了-基本而言、有逻辑 I/O 直接连接到 MCU GPIO 引脚、而总线引脚(R1 - R8)连接到外部接口连接器 (DB-9在多协议应用中非常常见)。  

    THVD4431具有一个与之关联的 EVM 以及 THVD4431EVM -其中确实显示了应用原理图-我会注意到、它上面可能有比典型用例更多的元件-我是围绕轻松测试来设计 EVM 的、因此有很多 标准应用通常不需要跳线和附加焊盘-但是它在很大程度上遵循了如何在应用中使用该部件的基本理念。  

    THVD4431EVM 的用户指南位于此处: https://www.ti.com/lit/ug/sllu370/sllu370.pdf?ts = 1713378539431&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果用户指南中的原理图过于模糊、我还在下方附上了 PDF 版本的原理图:

    e2e.ti.com/.../THVD4431EVM_5F00_Sch-_2D00_-Copy.PDF

    如果您从我们这里获得一个 THVD4431EVM、默认情况下会以这种方式提供该电路板。  

    至于在 RS–232和 RS–485模式之间切换-可以通过控制器中的软件进行配置。 我的意思是有3个外部引脚(MODE0、MODE1和 MODE2) 、并且根据每个 MODE 引脚上的逻辑电平、将决定器件的最终模式。

    上面是升压转换器的

    标准 RS -232通过保持 MODE1 = L 和 MODE0 = H 来输入、其中 MODE2是无关的、因此对于标准 RS -232、它可以保持悬空/无效。

    通过保持模式2 = L 或悬空、模式1 = H 和模式2 = H 来进入标准全双工 RS -485。

    标准半双工 RS -485可通过保持 MODE1 = H、MODE0 = L 进入、MODE2无关、因此对于标准 RS -232、它可以保持悬空/无效。  

    列出的另外两种模式是 RS -232或 RS 485的环回模式。  

    这些模式可通过运行器件的控制器来更改-因此在系统级别、可以通过软件进行配置。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会尽力回答您的问题。如果您希望我们查看原理图以检查是否存在问题、我们非常乐意为您提供帮助。  

    此致!

    帕克·道德森