This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222E:RS232器件问题

Guru**** 2913870 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3222E, TRSF3222E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351009/max3222e-rs232-device-question

器件型号:MAX3222E
主题中讨论的其他器件: TRSF3222E

大家好、

我们是否具有 MAX3222E 的 P2P/相同封装器件但支持1Mbit/s 的速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRSF3222E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    Dane,

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特