This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221LV:是否有任何简单/离散的方法检测/启用 USB-C 交替调试模式?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221LV, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350595/tmuxhs221lv-any-simple-discrete-ways-to-detect-enable-usb-c-alt-debug-mode

器件型号:TMUXHS221LV
主题中讨论的其他器件: TUSB320

我有一个板可以触发调试附件模式、即将两条 CC 线都拉高。

  • 在我的器件侧、我需要重新设定 d+/d-和 sbu1/2的用途
  • 我希望这是一种自主检测、即不涉及 MCU 或"智能"PD IC

基本而言、我只需要一个逻辑 IO 标志、该标志可以控制信号多路复用器、以确保调试信号在正常运行时不存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在此系统中实施 I2C? 您可以使用 TUSB320、如在 I2C 中一样、当器件处于调试附件模式时、该器件可以显示、这可用于通过外部控制器来决定 TMUXHS221LV 上使用哪个输出。

    您能通过您所需系统的方框图、即 I-发送吗? E 什么连接到 DP/DM、什么连接到 DB/DA? 这可能有助于我们更好地了解如何进行这种设置。

    谢谢。

    瑞安