This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410-BSEL:如何确定 EP 引脚上的12位或24位?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350905/tfp410-ep-how-to-decide-the-12-bit-or-24-bit-on-bsel-pin

器件型号:TFP410-TFPD EP

您好!

您能告诉我如何决定选择12位还是24位吗? 我需要知道的参数是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于需要对多少个并行行进行序列化。 如果您有24条并行线、则可以在每个上升沿发送全部24条。 如果只有12、那么您可以在每个时钟周期更新它们两次、并在时钟的上升沿和下降沿将数据发送出去、以在每个时钟周期发送24位。