This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:如果连接了第二级 CC 引脚、将设置哪一级电流?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349985/tusb321-if-the-2nd-stage-cc-pin-is-connected-which-stage-of-current-will-be-set

器件型号:TUSB321

您好~

有两个产品使用两个 TUSB321。

第一个产品是 DFP 0.9A 设置、另一个是 DFP 1.5A 设置。

案例1是第二阶段的 DFP 1.5A 设置产品和第一阶段的 DFP 0.9A 设置产品。

案例 2是  第二 阶段的 DFP 0.9A 置位产品 和第一阶段的 DFP 1.5A 置位产品。

如何充电? 另请告诉我原因。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wigeun:

    在这种情况下、我假设您的产品在 VBUS 上没有限流器件、而是使用 TUSB321、每个 DFP 上都有一个3A VBUS 开关。

    在第1种情况下、 以1.5A 电流为手机充电 。 这是因为手机会看到1.5A TUSB321、并从第二级拉取1.5A。 请记住、这也会从第一级汲取1.5A+的电流。 原因是第一级中的 TUSB321 不会 也会限制通过 VBUS 的电流。 321只告知已连接的 UFP 您的端口愿意提供什么电压、并启用 VBUS 开关。 UFP 实际上能够消耗的功率与 VBUS 开关和电源所允许的功率相同。

    在第2种情况下、 以0.9A 为手机充电 。 与前一种情况一样、这是 因为手机将看到0.9A TUSB321、并从第二级拉取0.9A。 第二级将从第一级汲取0.9A+的电流。

    如果 VBUS 上没有其他限流器件、UFP 将从每个 DFP 中消耗所需的电流。 在本例中、我假设手机能够读取第二级 TUSB321的电流输出、并限制自己的电流消耗。  

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。

    我还有其他问题。

    在第1种情况下、为什么第一级的 DFP (0.9A 设置)不能将电流限制在0.9A? 如果充电器为5W、是否会提供保护?

    在第1种情况下、是否可以通过修改(例如添加更多 组件)第一级产品而不修改第二级产品将其限制为0.9A?

    "你是我的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wigeun:

    在案例1中,为什么第一阶段的 DFP (0.9A 设置)不能将电流限制为0.9A? 如果充电器为5W,是否会进行保护?

    无论设置如何(0.9A、1.5A、3A)、TUSB321都不会限制通过 VBUS 的电流。 该设置的目的是告诉连接的 UFP 它应消耗多少电流。 如果充电器为5W (5V/1A)、将没有足够的电流为第二级提供1.5A、因此它将仅消耗尽可能多的电流(可能小于1A)。  

    在第1种情况下,是否可以通过修改(例如添加更多 组件)第一阶段产品而不修改第二个产品来将其限制为0.9A?

    可以。 您可以添加 VBUS 开关、 将电流限制为0.9A、但这会在所有情况下将端口输出限制为0.9A。 或者、您可以使用 Type-C 电力输送控制器、而不是 CC 控制器。 PD 控制器能够通过可编程固件设置 CC 和 VBUS 参数。 相比之下、TUSB321之类的 CC 控制器更简单、更容易实现、但功能较少。

    此致!

    谢恩