This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:ONET 系列互阻抗(+限幅)放大器的模型文件和样片

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET8531T, ONET8551T, ONET8521T, ONET8501T, ONET8541T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350469/onet8551t-model-files-samples-for-onet-series-transimpedance-limiting-amplifiers

器件型号:ONET8551T
主题中讨论的其他器件: ONET8521T、 ONET8501T、 ONET8541T、ONET8531T

您好!

我当时正在对 ONET 系列跨阻放大器进行一项关于我们正在研发的新产品的审查。  这些措施包括:

ONET8551T

ONET8521T

ONET8501T

ONET8541T

ONET8531T

ONET4291T

我想知道您是否有 SPICE 模型或类似模型、我可以使用这些模型来模拟这些器件?  此外、是否提供了其中任何一种器件的样片?  由于它们都是裸片出售、因此大多数供应商似乎需要我大量购买、很遗憾、我在网站上查看时发现 TI 没有现货样片。  如果您对可获得<10个器件的器件有任何建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milap、

    我找到了分配给贵公司的现场应用工程师、然后我直接向他们发送了电子邮件、以便他们可以直接与您的团队联系。 如果样本可用且可发送、这将是协调的最佳方式。 至于模型问题、很遗憾、这些器件的模型不多。 您列表中的某些器件具有 S 参数模型。 您可以通过转至产品页面的"设计和开发"部分来查找产品是否具有模型。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milap、

    我是纽约 C 区的 FAE。

    正如 Igacio 所提到的、这些器件上没有很多可供公众使用的 SPICE 模型。

    我们应该能够向您提供一些样片。、请告诉我们您对测试感兴趣的器件。

    您的位置在哪里、如果我问、您在哪个团队以及您具体设计什么?

    此致、Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。  我在宾夕法尼亚州蒙特马力维尔的系统工程部门工作。  我们主要为 IR 制造光电探测器、我尝试设计一种高速前置放大器(2.5GHz)来与我们的其中一种探测器集成。  现在我们正处于开发阶段,我发现 Onet*系列放大器可能非常适合此设计。  由于无法获取设计文件、因此我们的最佳选择是尝试使用您提供给我们的任何样片进行测试。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。   

    谢谢。

    -密拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的电子邮件发送给我、我们可以进一步讨论。  robert.hanrahan@ti.com