This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:不支持版本0、同时可与 Linux 板连接。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350689/tcan4550evm-unsupported-version-0-while-interfacing-with-linux-board

器件型号:TCAN4550EVM
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

您好!

继续我的相关问题。 我尝试检查我所使用的 Linux 电路板上的 SPI 是否有任何问题。 我没有发现任何问题。 并尝试捕获这些波形。  下面是 波形的链接。 我看到 MISO 始终为低电平。 我不确定这是否符合预期。 有一些关于 MOSI 的数据。  

谢谢。

Sai Kiran.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai Kiran:

    由于我们的 IT 部门的文件共享安全策略、我无法访问谷歌驱动器。  您可以将文件单独插入该主题中、还是以压缩 zip 文件夹的形式插入?  或者甚至使用屏幕捕获并将其粘贴到该主题中?

    谢谢。此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai Kiran:

    为便于您参考 SPI 信号的具体情况、我要向您指出数据表中显示了相关要求的"SPI 写入和读取"图。 片选信号(nCS)应转换为低电平、并在整个读取/写入事务期间保持低电平。  TCAN4550将对时钟周期进行计数、以确保它是32的倍数(或1个数据字)、并且数据部分等于标头的"长度"字段中的数字。  第一个字(即32位)包含读取/写入操作代码0x41或0x61、后跟寄存器或 MRAM 地址、然后是要在该事务中读取/写入的寄存器长度或数量或数据字。  数据表图片显示的长度为2、因此在每个图片中均可访问两个寄存器。  如果您只需要一个寄存器、只需将 Length 值设置为0、然后在 nCS 信号为低电平时仅具有64个时钟周期。  如果时钟周期数量不正确、则器件将丢弃 SPI 写入并设置 SPI 错误标志。  如果在读取时发生这种情况、器件将设置 SPI 错误标志、以指示 SDO 引脚上传输的数据可能不完整或损坏。 通常情况下、MCU 会在每8、16或32位之后将 nCS 信号拉至高电平、这会导致 SPI 错误、并且可能需要在固件驱动程序中对 nCS 信号进行一些修改。

    这是一个示波器和逻辑分析仪捕捉- I 通过读取寄存器0x0000来获取实际信号。 该控制器一次发送8位、但重要的因素是芯片选择在整个64位期间保持低电平。

    TCAN4550还仅支持 SPI 模式0、因此您可能需要验证时钟边沿是否与数据正确对齐。

    此致、

    乔纳森