This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:采用 Type C 的 USB 3.0设计审查

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB321
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350465/tusb321ai-usb-3-0-with-type-c-design-review

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件:TUSB321

您好!  

我正在尝试向我的项目添加一个 USB 3.0类型 C 端口,用于将鼠标或键盘连接到主机(NVIDIA Jetson Orin)。 您能否评论一下、并告诉我是否有需要更改的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giorgos、

    感谢您的联系。 我在原理图上有几条注释:

    1.我建议在 VDD 导轨上添加一个1uF 的去耦电容器。

    2.来自 TUSB321的 ID 引脚需要上拉至 VDD。 我建议使用200K 的电阻值。

    否则、321和多路复用器看起来是正确的。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    此致!

    焦尔戈斯