This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:材料可追溯性检查

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346698/tcan1043a-q1-material-traceability-check

器件型号:TCAN1043A-Q1

您好、支持团队

关于 TI CAN 收发器 材料可追溯性检查

问题1: 是否可以通过测试程序读取唯一 ID 并将其用于绑定主板 SN 以满足精确的可追溯性?

Q2:每种材料是否有内部唯一的 ID 信息?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     劳伦斯、您好!

    我们将检查这些信息、并很快与您联系。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence

    是的、TCAN1043A-Q1具有专用于裸片和晶圆 ID 的非易失性存储器空间。 不过、我需要与我们的设计团队沟通、以验证客户如何使用它。 感谢您的耐心、我将在明天业务结束时为您提供回复。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence

    很抱歉延迟了、但根据我从设计团队了解到的、客户无权访问、我们无论如何都不允许他们访问。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eric

    我明白了。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯