This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3413:用于所用电压超出建议工作范围但不超过最大额定值的情况。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349277/tcan3413-for-cases-where-voltages-are-used-that-are-outside-the-recommended-operating-range-but-do-not-exceed-the-maximum-rating

器件型号:TCAN3413

你好?

我正在等待 VSON 类型的发布、以更改我目前正在开发的 TCAN3413DRB CAN 转换器。 (可能是4月底?)
对于应用于本产品的功率范围(VCC)、最大额定值为-0.3 ~+6.0V、建议工作范围为+3.0 ~+3.6V。(VIO = 1.8V)

如果向该产品施加5V 电压、其使用寿命将缩短多少?

本文说明了器件的可靠性、功能和性能会受到影响、但我想了解大致的预期寿命或 MTBF。

从现在开始、我将回顾是否可以将我开发的产品中的转换器统一为一个、无论电压如何。

感谢您的阅读。

S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi S.Y.LEE、

    我们已将此主题分配给了一位  CAN  专家、他们应该在明天之前与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    最好能够估算输出电压在正常范围内减少了多少。 (例如-10%或90%标准)
    另外、我的帐户的电子邮件系统有问题、因此很难接收电子邮件、所以请在主题中简短回答。

    S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S.Y.、

    这不是缩短使用寿命的问题、而是在不满足建议的运行条件时、将无法保证驾驶员按照其电气特性和开关特性运行。 该器件经过设计、测试、并且符合在3.0V 至3.6V 之间与 VCC 一起工作的要求。 除此之外、我们无法保证驱动器/接收器能够正常运行。

    只要器件处于其绝对最大条件内、就不应出现寿命缩短的情况。 相反、问题在于、即使在开始使用时、超出建议运行条件的运行也无法保证正常运行。

    此致!

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的想法是使用 TCAN3413 而不是 TCAN1462V 来支持所有3.3V 和5.0V 电源应用、但我会稍微详细地考虑一下。

    TCAN3413:  

      -(VCC)建议的 3.0~3.6V /  6.0V 绝对 最大值、(VIO)建议值1.7~3.6V / 6.0V 绝对 最大值

      - D ( DRB/W)/DDF (122.9 ℃ )/DRB (DRB/W 50.9 ℃)、8引脚封装、 最大8Mbps、-40~114.4 ℃ 165 ℃

      -隐性输出电压正常模式:典型值1.9、1.5~2.25 V

    TCAN1462V:

      -(VCC)建议值4.5~5.5 V/6.0 V abs.  最大值、(VIO) 建议值 1.7~5.5V / 6.0V 绝对 最大值

      - D  ( DRB/W) /DDF  (115.3 ℃ ) /DRB (DRB/W 52.8 ℃)、 8引脚 封装、最大8Mbps、-40~120.0 ℃ 165 ℃

      - 隐性输出电压 正常模式:  0.5 * VCC 典型值, 2.0~3.0 V

    不好感谢你的评分

    S.Y.Lee