您好、TI 团队:
我将 DS90UB954与 DS90UB953结合使用。 我有几个问题:
1.我无法在寄存器0x4A 位4中设置 FPD3_ENC_CRC_CAP。 它永久为0。 我想设置 ist、因为在数据表中建议将其设置为1。 如何设置它? 寄存器0xBA 的位7可设为0。
2.虽然将该位(0x4a)设置为0,但如果我遇到干扰,可以识别出 CRC 错误。 是这样吗?
3.即使编码器使能(0x4A 和0xBA)已经用于错误的寄存器设置,它会做什么?
4.不时我得到一些 LINE_CNT_CHG。 在我的第一个设置中、我在解串器上使用了400 kHz I2C 时钟、在串行器上使用了400 kHz。 在我将 Deserialzer 的时钟设置为100kHz 后、误差被减小为原来的36倍。 可能是什么? 进一步的信息:MAP 测试非常好、没有奇偶校验或 CRC 错误、它与 PoC 电流或纹波无关。