This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:设计参数

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142, TUSB1142EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1346901/tusb1142-design-parameters

器件型号:TUSB1142

您好!

我们对表10-1有疑问。 TUSB1142数据表 SLLSFL2中的设计参数。

 

  1. "交流电容器与 TUSB1142的最小距离、LAC-CAP:0.4英寸"

PIN 与电容端子之间最小模式长度为0.4英寸的最小模式长度要求为2英寸<= XAB,<= 12英寸- XCD,原因是什么?

考虑的是阻抗匹配还是其他问题?   

 

  1. "CAC-USB1交流耦合电容器(75nF 至265nF)"  "CAC-USB2交流耦合电容器(297nF 至363nF)"

这些电容器的目的仅是实现直流阻断、但为什么它具有如此窄的可接受容差?

如果我们使用470nF 之类的较大电容器、会有什么问题?    

 

此致、

望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    望月三

     

    1. "交流电容器与 TUSB1142的最小距离、LAC-CAP:0.4英寸"

    PIN 与电容端子之间最小模式长度为0.4英寸的最小模式长度要求为2英寸<= XAB,<= 12英寸- XCD,原因是什么?

    考虑的是阻抗匹配还是其他问题?   

    [/报价]

    数据表中显示的最小距离可作为降低回波损耗影响的指南、但这并不是硬性要求。

    1. "CAC-USB1交流耦合电容器(75nF 至265nF)"  "CAC-USB2交流耦合电容器(297nF 至363nF)"

    这些电容器的目的仅是实现直流阻断、但为什么它具有如此窄的可接受容差?

    如果我们使用470nF 之类的较大电容器、会有什么问题?    

    [/报价]

    适用于 CAC - USB1交流耦合电容器(75nF 至265nF)。 这是 USB 规范的一部分。

    对于 CAC-USB2交流耦合电容器(297nF 至363nF)、请参阅附加的 ECN

    e2e.ti.com/.../7268.USB-3.1-ECN-Rx-AC-Coupling-Capacitor-Option.pdf

    谢谢

    大卫

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的指导。

    我们的客户非常了解这些要求的背景。

     

    您的团队是否验证了 TUSB1142EVM 特性是否满足 USB 认证要求? 如果是、我们的客户计划复制 EVM 布局。

     

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    我们已验证1142 EVM 的功能可传递 USB 数据。 我来看看我们是否有这方面的 USB 合规性报告、

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    我对 EVM 运行了 USB 合规性测试、并获得以下通过报告:

    e2e.ti.com/.../USB-3.2-TX-Compliance.pdf

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane:

    感谢您的信息。

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane:

    我收到了我们的客户的额外请求。

    在哪里可以找到 TUSB1142EVM 的 Gerber 文件?

    此致、

    望月市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    我可以提供此 EVM 的原理图和布局文件。 客户是否特别需要光绘文件? 我需要跟进是否可以发布光绘文件。

    原理图:

    e2e.ti.com/.../HSDC128A-_5F00_SCH.pdf

    布局:

    e2e.ti.com/.../HSDC128A.brd

    此致!

    谢恩