This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232IPWR -电流消耗

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351244/max3232-max3232ipwr---current-consumption

器件型号:MAX3232

您好!

您能否提供 当 RS232通道之一处于活动状态并以250kbps 的最高速度运行时 MAX32IPWR 消耗的电流信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到5 kΩ 接收器的有源输出将消耗约2.2 mA。 RS–232速度非常慢、与频率相关的功耗可以忽略不计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asha:

    首先、您不能使 DIN 引脚悬空、否则会增加电源电流、并可能导致应用问题。 如果未使用、则需要连接到 GND 或 VCC。 另外、我们有 1T1R RS -232器件 、因此您确实应该这样做、因为您没有充分利用该器件并为不使用的通道付费。  

    也就是说、如果您解决了浮动 DIN 问题- 最终、您必须针对特定系统验证该值、并且我们不能直接执行该操作、因为可能会影响该值的系统级参数多。  

    不过、我可以为如何查看器件的功耗提供一些指导 -总有源 ICC 大致为: Icc (IDLE)+ I_LOAD + I_AC_LOSS -由于电荷泵的原因、这稍微过简化、但粗略估算一下没问题。  

    Icc (IDLE)是此器件的1mA 最大值(典型值为300uA)、I_load 是总线引脚的 VOUT 除以接收器的 Rin。 RS 至232器件的 RIN 最小值为3k、标称值为5k。 该器件在3k 输入上的输出摆幅典型值为+/-5.4V -这会导致大约1.8mA (2.2mA 的 Clemens 近似值也很值得使用)。 Clemens 同样可以看到、I_AC_LOSS 基本上会非常低、因为250kbps 速度不够快、不足以在大多数器件的 IC 中产生较大的损耗、因此它很可能可以忽略不计。  

    然而,系统设置是非常重要的-布线,端口,布局等... 电流值、如所见。 以及工作环境内的温度变化、这就是为什么在您的特定设置中鉴定器件非常重要、因为 IC 之外的变量将决定 IC 对总功耗的反应方式。

    此致!

    帕克·道德森