This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC3486:ESD 等级

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: MC3486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351458/mc3486-esd-rating

器件型号:MC3486

大家好、

我们是否有关于 SN74HC158N 的 ESD 等级(HDM、CDM 和 MM)的数据?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    SN74HC158N 是 MC3486的拼写错误。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuya:

    我不知道为什么它不在数据表中-但请参阅下面有关 MC3486的 ESD 等级的信息:

    我们也不提供机器放电模型- TI 通常似乎不太经常使用该规范(我知道也有一些例外)-但对于该器件、我们只有 CDM 和 HBM 以及 IEC61000-4-2等级  

    此致!

    帕克·道德森