This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:帮助。 PD 未激活。 仅500mA (ID 引脚正常)

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS25762-Q1, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1343932/tusb319-q1-help-pd-not-active-only-500ma-id-pin-is-normal

器件型号:TUSB319-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54531TPS25762-Q1TPS25751

你好
PCB 是使用 TUSB319制造的。
但是、如果只有500mA、USB PD 将无法正常工作。


- 5VB+和5V 总线=电源(5V/MAX20A)输入。
- ID 针脚正常。
- U2 = 3A ,开关 IC (低电平有效)

我将随 PCB 图像和 SCH 一起发送。

问题出在哪呢? T^T。

 e2e.ti.com/.../1007.Question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接 UFP 时
    CC1:1.6~1.7V

    CC2:0~40mV

    ID:低(0V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该应用程序是一款简单的电池充电器。

    我不使用 I2C、因为没有 MCU。
    该应用程序没有 F/W。
    您是否有任何其他推荐产品?

    或者是否有无需 MCU 即可使用的 CC 控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wooin、

    但是,只使用500mA,USB PD 不起作用。

    原理图看起来正常。 问题是您的 VBUS 只会将500mA 传递到 UFP?

    CC 控制器不会限制 流经 VBUS 的电流、它仅会传达将提供的电流以及何时关闭/打开 VBUS 开关。  我认为 您的 VBUS 开关(U2)或电源正在限制此电流。 可以确保在我们的器件上的 CURRENT_MODE 引脚处测量电压吗?

    连接 UFP 时
    CC1:1.6~1.7V

    CC2:0~40mV

    ID:低(0V)

    [/报价]

    这是我们器件的正确行为、因此 TUSB319似乎在工作。 我看到您已将 VBUS 开关(U2)设置为最高电流设置、应通过3A。

    5VB+和5V 总线=电源(5V/MAX20A)输入。

    这是否意味着5V_B+的电源可提供20A 电流? 该值对于 VBUS 和我们的器件应该是足够的。

    5V_B+是否为其他可能会消耗大量电流的设备供电?

    此致!

    谢恩

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了测试 TUSB319、直接插入电源...

    我相信电源。 但为了以防万一、我运行了另一个测试。 请使用直流/直流稳压器进入。 (TPS54531) 跳转

    好、那么我将在不使用开关的情况下尝试它。 =)

    我希望我有一个好消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wooin、

    如果您提供 VBUS 作为 DFP、则需要 VBUS 开关。 了解开关是否会限制电流消耗是个好主意。

    您可能需要尝试测试 在开关启用时是否可以通过开关消耗3A 电流。 否则、您的开关可能出现故障或实施错误。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我明白了。


    我将检查开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shane。 =)  

    3A 开关正常。


    我认为由于开关电流上升到3A 的时间、TUSSB319存在问题、因此我将 Current_Mode 更改为中间(510K)并对其进行测试。 但输出是500 mA。

    使用示波器测量电压、结果与之前不同。
    可能我犯了个错误、 抱歉。

    CC1:-110mV ~ 121mV (RMS:8mV)  

    CC2: 759mV ~ 1.16V (RMS:957mV)

       

    我正在使用移动 Galaxy S22进行测试。
    它是否会因 UFP 而异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wooin、

    该原理图对于高电流模式(3A)看起来是正确的。 为了确认、您是否可以测量 CURRENT_MODE 引脚上的电压? 我想确保它在大电流区域内(>Vdd-0.3)

    根据 UFP,它是否会有所不同?

    这可能是你的 Galaxy S22选择不绘制超过500mA . 您能否尝试另一个消耗3A 电流的 UFP 器件?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wooin、

    我希望你们做得好。 您是否能够找出问题?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。  谢谢你。

    也许吧。 

    。。 我认为智能手机除了 CC 之外还需要 USB 通信。 这个问题已经解决了,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、 我正在 审核 一款  名为 AP43771V 的产品、 尽管 该产品 来自 另一 家公司。        TI 是否有类似的产品?
     功能 是  它   没有 F/W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wooin、

    让我将该主题提交给 PD 控制器团队、以查看他们是否具有与该主题类似的器件。

    我的团队仅支持我们的 CC 控制器、因此我不确定 PD 控制器的相关情况。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您需要汽车级器件、 TPS25762-Q1将是一个不错的器件值得审查。  

    如果您不需要汽车级器件、TPS25751会是一个不错的器件供您审查。  

    如果您在查看这两个器件后有任何问题、请告诉我。