请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN4550 主题中讨论的其他器件:、 TCAN4551-Q1
大家好,下午好
您能针对以下所述要求推荐 CAN 控制器 IC 器件型号吗?
1)通信标准- ISO11898-1、ISO11898-2
2)协议:CAN2.0B 激活
3)格式:标准格式:ID 长度11位
4)数据字节传输顺序为大端字节序
5)摩托罗拉类型
6)通信速度:500kbps
7)位采样点:72.5%- 87.5%
8)配备符合 ISO11898标准的高速 CAN 收发器
9)端子电阻:2600ohm。
10)容差应符合 ISO11898-2
谢谢。此致、
桑盖塔