This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:如果客户不使用 D、Y、Z 引脚、则将其悬空

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351273/thvd1451-if-customer-could-leave-d-y-z-pin-floating-if-not-use

器件型号:THVD1451

大家好、

您能帮助检查客户如果不使用引脚功能、是否会使 D、Y、Z 引脚悬空? 非常感谢您的支持检查。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以(并且应该)保持断开状态。

    D 输入端具有内部上拉电阻器、因此可以保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您的支持。 还有一个问题是 A/B 输入和 VCC、如果有另一个电路板向 THVD1451的 A/B 输入发送3.3V 信号、但 THVD1451的 VCC 为5V、那么客户是否应该在其中添加电平转换? 非常感谢您的支持,再次检查.

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS RS 至422总线电压与电源电压无关;重要的是差分电压(端接电阻器上的压降)。 所有 驱动器输出至少±1.5V、而所有接收器必须能够处理±200mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的帮助!

    Jessica、

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特