This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601EVM:CS2298580:SN75LVCP601EVB 板与 Xilinx FPGA 板和放大器的可行性;SATA 电缆要求。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601, SN75LVCP601EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348866/sn75lvcp601evm-cs2298580-sn75lvcp601evb-board-feasibility-with-xilinx-fpga-board-sata-cable-requirements

器件型号:SN75LVCP601EVM
主题中讨论的其他器件:SN75LVCP601

  我们在内部开发的 SATA 主机 IP 已移植到标准的现成 Xilinx FPGA 平台上。 我们使用为 SATA PHY 应用配置的 Gty 收发器。 目前、当我们将 SATA 主机与分析器连接时会看到链路错误、为了解决这个问题、我们计划在 SATA 主机与 SATA 分析器之间使用 SATA 转接驱动器 SN75LVCP601评估模块。

  1.  我们正在寻找购买" SN75LVCP601评估模块 "、在购买之前、我们想咨询一下 TI 技术团队、我们能否将 TI SATA 转接驱动器与 Xilinx FPGA 上移植的 SATA 主机 IP 挂钩、该 IP 具有1.8伏的 I/O 电压。 请说明是否有任何可行性问题并就此提供建议?  
  2.  SATA 主机 FPGA 使用 FMC 转 SATA 适配器子卡暴露 SATA 7针公连接器、Viavi SATA 分析仪暴露在 SATA 7针母连接器中、请建议使用 SATA 电缆将 SN75LVCP601评估模块与 SATA 主机和分析仪相连。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 是的、我们可以连接到 SATA 驱动器、但我不知道 FPGA SATA 引脚的分配。 建议查看 SN75LVCP601EVM 用户指南、并与您的 FPGA 连接器相匹配。 请注意用户指南的链接:

    https://www.ti.com/lit/ug/sllu211/sllu211.pdf?ts = 1712968659325&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FSN75LVCP601EVM

    2)。 任何连接到 FPGA 的 SATA 电缆、只要它与 FPGA 的 CN1和 CN2引脚分配相匹配即可。 我认为主要的问题是 FPGA 侧的 SATA 引脚分配。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的答复。  

    FPGA 端我们使用 Xilinx XM104 FMC 到 SATA 适配器子卡将标准 SATA 7针公型连接器暴露出来,借助此设置,我们能够与硬盘互操作,读/写操作工作正常。 现在、我们正在寻找通过 TI 转接驱动器进行连接的电缆要求。 PF 随附的快照、以获取设置详细信息、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    使用上述设置的第三方硬盘驱动器可以正常运行、但使用分析器/U-Link 时、我们看到链路质量不好、PF 附加的分析器/U-Link 设置屏幕会拍摄您的参考。

    PF 以下快照显示了 TI 转接驱动器 EVM 板的完整设置图像、我们计划通过 TI 转接驱动器 EVM 板连接 SATA 主机(FPGA)和 U-Link/分析器。 如有任何问题、请在我们按以下方式进行连接时发表评论。

    此致、
    德瓦拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devaraj:

    我假设使用该第三方驱动器时、SN75LVCP601EVM 处于中间状态。 鉴于这种方法可行、我认为我们可能需要优化 EQ 露点设置、使其能够与分析仪配合使用。 最好从最低设置开始、并根据需要增加。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    是的、您正确的 SN75LVCP601EVM 将位于第三方 SATA 硬盘(或) U-link SATA Explorer 之间。 感谢您确认设置、可以继续。 我必须购买必要的 SATA 电缆以进行进一步验证。 请建议使用任何经认证的 SATA 电缆、PL 请参阅图3要求。

     感谢您的意见、我们将在开始时尝试 EQ 露点设置并恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devaraj:

    请与 Molex 或 Amphenol 讨论经认证的 SATA 电缆。 很遗憾、我不知道这一点。

    请确保从 EQ 的最低设置开始、然后根据需要增大。 一旦您扫描过 EQ 设置、然后启用 DE 以提供额外的信号调节。 最好不要使用或使用最小 DE 设置、因为这可能会干扰接收端均衡。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的意见、我会使用 Molex 和 Amphenol 进行检查。  

    Rgds、
    德瓦拉伊