This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:MIPI 重定时器技术解决方案

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350767/sn65dphy440ss-technical-solution-for-mipi-retimer

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

我们在其中一个设计中使用了 SN65DPHY440SS 器件、希望了解我们应将其确切放置在 MIPI 路径中的什么位置、以及下图中以红色显示的长度:
另请建议要使用的最大支持输入布线长度和输出布线长度重定时器器件以及重定时器在图中的放置位置。
谢谢。此 致、
C·塔卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Chirag、

    最好将重定时器放置在电缆组件的1/3中间。 我们的器件的最大 EQ 为5dB、因此应使器件补偿~4dB 的前置通道损耗。 使用此~4dB 值和布线的损耗系数、您可以确定将器件放置在何处以及任一侧的布线长度。

    迹线长度取决于所使用的材料和迹线宽度、因此这是您需要根据系统进行的计算。