This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:SN75LVDS82出现异常显示问题...

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348890/sn75lvds82-abnormal-display-issue-of-sn75lvds82

器件型号:SN75LVDS82
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS83B

最后一个帖子的问题仍未解决。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330481/sn75lvds82-sn75lvds82-abnormal-while-pot-display?tisearch=e2e-sitesearch

客户使用纯 R、G 和 B 颜色进行检查、发现某些像素出现错误显示。

Linux 桌面壁纸和颜色也有错误。

客户使用 SN75LVDS82 MSB 6位并跳过 LSB 2位来连接其 RGB666 TFT 面板。  

请参阅随附的数据表、并帮助查看原理图、检查其是否有任何问题。

谢谢。

e2e.ti.com/.../DS_5F00_Kyocera_5F00_Flim_5F00_TCG062HVLDB_2D00_G20_5F00_Rev.01.pdf

e2e.ti.com/.../4760.Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    客户是否发现采用新设计的多个系统上存在此异常显示问题? 异常显示是在通电后出现还是随着时间推移出现?

    此外、客户让  SN75LVDS83B  发送器掉电的原因有哪些? 您能否分享客户设计的应用要求(如 pclk、分辨率、引脚数等)

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    好像当系统从24位 RGB 转换为18位 RGB 时、SN75LVDS82输出的数据格式没有适当调整来应对这种变化。 更具体地说、SN75LVDS82上需要特定的位映射、具体取决于正在使用的位数。 纵观原理图、似乎似乎 SN75LVDS82的 LVDS 输出仍部分映射为24位 RGB、而不是18位 RGB、此时错误映射的引脚以黄色突出显示。 请遵循数据表中的18位 RGB 典型应用图并相应地调整原理图。  

    此外、为什么某些输出引脚上没有而不是所有输出引脚上有0欧姆电阻器?

    此致!

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为我在其他论坛的答案:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328271/sn75lvds82-lvds/5145319#5145319

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    由于该主题和上面链接的主题似乎都在讨论同一个问题、因此我将关闭该主题并将所有讨论整合到链接的主题。

    此致!

    尼古拉斯