This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:多路复用器是否支持环回?多路复用器的插入损耗是多少?EQ 如何工作?

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351234/ds100mb203-does-mux-support-the-loopback-what-is-the-insertion-loss-of-mux-how-does-eq-work

器件型号:DS100MB203
  1. 多路复用器是否支持环回功能?如何配置该功能?
  2. 多路复用器的插入损耗是多少?
  3. 我们能否知道 EQ 是如何通过*。sh  配置文件工作的?——由外部 PIN 或内部寄存器设置?
    在我们的原理图中、EQ S0/S1是下拉1k、EQ D0/D1是上拉1k、是*。sh  配置文件还是 决定多路复用器工作方式的外部引脚?
  4. 根据表2、浮点和 R 只能通过上拉或下拉电阻配置、 0和 1只能通过 代码配置、对吧?

下面是 原理图\Table2\*.sh 配置文件

e2e.ti.com/.../DS100MB203_5F00_SCH_5F00_0417.pdfe2e.ti.com/.../ds100mb203_5F00_setup.zip

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    多路复用器是否支持环回功能?如何配置该功能?

    DS100MB203不支持内部环回功能。

    Unknown 说:
    多路复用器插入损耗是什么?

    DS100MB203的插入损耗未进行表征。 通常、这对我们的客户来说并不重要、因为 MB203通过应用均衡来补偿通道插入损耗。

    根据 table2,浮点和 R 只能通过上拉或下拉电阻器配置, 0和 1只能通过 代码配置,对吧?

    0、1、R 和浮点均为硬件引脚设置。 使用引脚控制模式时、可以在 EQ_xx 引脚上使用这些引脚来配置 EQ 设置。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 多路复用器是否支持 EQ 自动链接训练以及如何配置它?
    2. 这8个通道意味着什么?EQ 的哪一部分每个通道对应于?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbo、

    多路复用器是否支持 EQ 自动链接训练以及如何配置它?

    MB203不直接连接链路训练、但可以 在10G-KR 或 PCIe 3代模式下成功通过链路训练信号。 在这些模式下、MB203信号路径变为线性并且透明地允许主机控制器和端点优化整个链路并协商发送均衡器系数。 要进行配置、请在10G-KR 模式下将 MODE 引脚拉至高电平、或在第1/2/3代自动 PCIe 模式下将 MODE 引脚悬空。

    这8个通道意味着什么?每个通道的 EQ 部分对应于?

    这8个通道表示 MB203的默认输入至输出映射。 配置 RX 设置的寄存器(RXDET、EQ)在与正确接收器输入相对应的通道上配置。 用于配置 TX 设置(VOD、DEM)的寄存器在与正确的发送器输出相对应的通道上进行配置。 例如、应使用寄存器0x16配置 S_INB0上的 EQ。

    此致!

    卢卡斯