This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:SN65HVD234DR---CANH 和 CANL 引脚电压相同

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350670/sn65hvd234-sn65hvd234dr---canh-and-canl-pin-voltages-are-the-same

器件型号:SN65HVD234

我们刚刚收到了  IC 的 SN64HVD234DR。

  在 我们的 电路中对3个 PC 进行了测试、  结果 证明每个 PC 都   有缺陷。

我们 还   针对  相同的 PCB 测试旧的 SN64HVD234DR、  以确保其正常运行。

我们 发现、        我们刚刚收到的新 SN64HVD234DR 的 CANH 和 CANL 引脚电压在        测试时不应相同。

根据   电路、    CANL 引脚 和 CANH 引脚的电压        分别 相对于  地为2.5V 直流和3.5V 直流。

请告诉我们问题是什么,现在非常紧迫。  

非常感谢。 等待友好的回复!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是标记? 您是否已从授权经销商处获得这些芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qi、

    我刚刚在这些器件的顶部找到了代码、它们确实存在于我们的系统中。 当您说电压相同时、您是否会说通过 TXD 向 CAN 总线传输数据时电压是相同的? 您能否分享原理图和一些示波器波形?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将芯片送到 测试机构后、就会发送示波器波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、原理图看起来很好、因此器件没有理由在电路设计中无法正常工作。 当您得到波形时、可以从正在工作和未工作的器件中得到一些吗? 我希望比较 并了解这些波形是连续地相互跟随、还是只是在隐性或显性状态下完成。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我获取后 、波形将会发送给您。

    并且 TI 近年来更改了屏幕印刷、因此是否有可能芯片被更新、电路板没有更新、所以无法跟上趋势?

    如果可以的话、 如何 通过调整电路板来匹配芯片呢?

    感谢您耐心回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qi、

    除非器件意外处于低功耗模式、否则任何更新内容都不会导致 CAN 总线电压发生变化。 即使这样、这没有道理。 在看到波形后、我们将能够缩小此处出现的情况。

    此致、

    埃里克·哈克特