请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TG720S-Q1 主题中讨论的其他器件:DP83869
我正在尝试构建一个网络、在这个网络中、一台计算机通过单对以太网和菊花链连接到多个 IP 摄像头。 我正在努力了解我所需要的一切。
在本例中、我看到它需要两个物理层和一个承载 MAC 层的处理器。
对于 IP 摄像机、我们如何将它们整合为一个节点。 我们是否需要一个以太网交换机来代替此处所示的 TMDS64GPEVM,它允许 IP 摄像机和2个 PHY (或2个 DP83TG720)?
此外,我认为我们可能 还需要一个 介质 转换器,以将1000Base T1转换为标准以太网用于相机。
请更正我的错误。 要实现这一目标、正确的方式是什么?