This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:RMII 模式晶体振荡器

Guru**** 2772245 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349590/dp83826e-rmii-mode-crystal-oscillator

器件型号:DP83826E

1. DP83826E 芯片、客户使用的是 RMII 模式。 晶体振荡器应该是25MHz 或者50MHz?

此外、对于  RMII 从模式、这意味着 DP83826是从器件、而 MUC ARM 是主机。 对吗?

2.如果接口不想使用变压器,RX/TX 只需要串联一个33nf 电容? 是否 仍需要上拉至3.3V 或5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    1. RMII 有两种类型: 主控 从机
      1. 主控
        1. 在主模式下、PHY 根据25 MHz 输入时钟运行。  
        2. PHY 输出一个可连接至 MAC 的50 MHz ref_clk
      2. 从机
        1. 在从机模式下、PHY 通过需要在 PHY 和 MAC 之间共享的50 MHz 输入时钟运行
          1. 另一种解决方案是让 MAC 向 PHY 提供50 MHz 时钟
      3.  数据表中的第9.3.10节简化媒体独立接口(RMII) 包含更详细的信息、请仔细阅读本节。
    2. DP83826连接器侧电路无需上拉。 请按照您随附的图进行电容式直流阻断

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问 RMII 从模式晶体振荡器是否必须使用有源晶体振荡器? 能否使用无源晶体振荡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    可以使用任一跳线。 请记住、对于 RMII 从模式、需要在 PHY 和 MAC 之间共享50 MHz 时钟。

    此致、

    阿尔瓦罗