This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:当 TCA9548与 TXS0102搭配使用时需要上拉电阻器?

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349257/tca9548a-pullup-resistors-required-when-tca9548-used-with-txs0102

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件:TXS0102

尊敬的所有人:

我正在开发一种通过 i2c 将两个单独的板互连的设计。

  • 从板接收5V 电压、并具有1.8V LDO 为逻辑供电。 为了限制尺寸、导线连接器只有4个引脚(5V、GND、sda SCL)。
  • 主板包含一个3.3V 微控制器、并向从属板提供5V 电源。

主器件具有 可从多个从器件接收数据的 TCA9548A 多路复用器。

目前、我想转换从器件板载电压、并使用 TXS0102发回5V i2c 信号。 这2个引脚之间是否需要上拉电阻器? 我知道对于 TXS0102、我通常不需要它们、但我想确认(最大400kHz)这两者之间的互操作性。 一旦信号到达主器件、多路复用器的微控制器侧将以3.3V 的电压上拉(此处我需要电阻器)。

我正在进行这种奇怪的转换、因为如果我在 TCA9548A 的主板上放置一个专用的1.8V LDO/基准源、我想象可能存在电流/电压环路问题。

请告诉我你的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9548A 和 TXS0102可相互使用。

    如果总线电容太大以至于 TXS 的边缘加速器无法再工作、则可能需要更强的上拉电阻器、具体取决于速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了 我对电流环路的看法是否正确? 转换板载电压是最佳做法、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主板上的1.8V 电源不会是问题。