This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:通过 SFP 模块进行光学通信

Guru**** 2925740 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1344033/dp83822if-optical-communication-through-sfp-module

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件: AM5728

您好!

我们使用 DP83822IFRHBR 进行光纤通信。 哪些 SFP 模块将与 DP83822配合使用?

我们尝试在两端使用100个基础的 FX SFP。 IE 处理器端和以太网交换机(GE 原因 S20)。

但通信不成功。 还尝试了1G 多模 SFP,然后我们也不能通信。

只有当我们尝试使用具有 AFBR 光纤接口的 MOXA PT7710交换机时、光纤通信才会成功。

您能建议任何 与 DP83822IFRHBR 兼容的 SFP 模块吗?

谢谢。此

致、 桑迪普 S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    连接到 MOXA PT7710时、您在 PHY 侧使用的是哪个 SFP 模块? 您是否具有交换机侧 SFP 模块的确切型号?

    此外、 有关光纤链路状态调整、请参阅此常见问题解答。 我希望所有100Base-FX 标准 SFP 模块都能满足这一要求、因为两个端点都使用相同的型号。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我尝试使用的 SFP 部件号如下所示。 照片也会附在此处。

    1. AXCEN - AXFD-1314-0W23:SFP-100FX-MSB DD-IT-CL

    2. IHT - SF13G40 - 1.25G SFP 1310NM 双光纤40 KM DDM -单模 SFP

    3.瞻博网络- Finisar FTLF8519P3BNL-J1 - 1G 多模式 SFP

    下面列出了测试条件。

    测试1. PC    到    原因 S20开关            与我们的 DP83822IF 板相连,AXCEN - AXFD-1314-0W23 -至- MMF -至- MOXA PT7710 -至- IHT - SF13G40。

    在此测试条件下、我们能够与 PC 通信。 我们能够在两侧执行 Ping 操作、

    测试2. PC 到-原因 S20开关、AXCEN - AXFD-1314-0W23  -- MMF   ---- AXCEN - AXFD-1314-0W23与我们的 DP83822IF 板连接。

    在此测试中、 我们无法使用 S20交换机或 PC 两侧执行 Ping 操作。

    3、PC --到-原因 S20开关与我们的 DP83822IF 板连接 Finisar FTLF8519P3BNL-J1 --到--- Finisar FTLF8519P3BNL-J1。

    在此测试中、 我们无法使用 S20交换机或 PC 两侧执行 Ping 操作。

    谢谢。此

    致、 桑迪普 S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    请分享原理图、以便我查看连接(发送电子邮件至 e-mayhew@ti.com 以进行私人共享)。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我将随附原理图。 我们在使用 MitySOM AM5728 SOM

    https://www.criticallink.com/product/mitysom-am57f/ 。 我们将 RJ45和 SFP 与 DP83822IF 同时使用、现在 RJ45与电路隔离。

    R101、R105、R254、R258未组装。

    已请求_LINK_S_E、已请求_ACT_S_E 与 RJ45 LED 信号连接

      

    谢谢。此

    致、 桑迪普 S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您分享原理图-我认为引脚分配中没有问题会导致您遇到的问题。

    请在故障 ping 情况下从地址0x0到0x1F 共享寄存器转储、以便我可以确认器件配置和 LP 广播。

    我想向您检查以下几项测试:

    1) 1)对于 DP83822和  AM5728的故障情况、禁用自动协商并在两个端点强制设置100Mbps。

    2) 2)对于相同的故障情况、请写入0x1F = 0x4000以对 PHY 进行软复位。

    对于这些测试、ping 是否有任何区别?

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    故障 ping 情况下的寄存器转储

    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/0
    0x2100
    Root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/1
    0x784d
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/2
    0x2000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/3
    0xa240
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/4
    0x0101
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/5
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/6
    0x0004
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/7
    0x2001
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/8
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/9
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/10
    0x4100
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/11
    0x1000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/12
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/13
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/14
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/15
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/16
    0x2805
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/17
    0x0108
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/18
    0xa300
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/19
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/20
    0x00ff
    Root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/21/21
    0xFFFF
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/22
    0x0100
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/23
    0x0049
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/24
    0x0400
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/25
    0x8020
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/26
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/27
    0x007d
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/28
    0x05ee
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/29
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/30
    0x0002
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/31
    0000

    我想向您检查以下几项测试:

    1) 1)对于 DP83822和 AM5728的故障情况、禁用自动协商并在两个端点强制设置100Mbps。

    2) 2)对于相同的故障情况、请写入0x1F = 0x4000以对 PHY 进行软复位。

    1)。 这里的两个端点都是指 AM5728板和以太网交换机 NA。

    2.) 尝试写入0x1F = 0x4000。 但没有变化。

    谢谢。此

    致、 桑迪普 S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    此寄存器日志看起来很好、链接已建立并且在启用光纤的情况下速度设置正确。  

    请确认、这是否是 Ping 失败的设置:

    (AM5728 <-> DP83822)-光纤-(DP83822 <-> AM5728)

    如果是、请确认两个 DP83822都禁用了自动协商并强制执行100M 速度。

    连接到 PT7710 交换机时、您是否还可以在工作案例中共享寄存器日志?

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    DP83822IF 是否支持多模式和单模式 SFP 模块?

    请确认、这是否是 Ping 失败的设置:

    (AM5728 <-> DP83822)-光纤-(DP83822 <-> AM5728)

    否。

    ping 设置失败是 AM5728 <-> DP83822IF <->光纤<-> GE 原因 S20交换机<-> RJ45电缆<-> PC

    已禁用自动协商功能、100M 速度

    连接到 PT7710 交换机时、您是否还可以在工作案例中共享寄存器日志?

    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/0
    0x2100
    Root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/1
    0x784d
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/2
    0x2000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/3
    0xa240
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/4
    0x0101
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/5
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/6
    0x0004
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/7
    0x2001
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/8
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/9
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/10
    0x4100
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/11
    0x1000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/12
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/13
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/14
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/15
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/16
    0x2805
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/17
    0x0108
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/18
    0xa300
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/19
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/20
    0000
    Root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/21/21
    0xFFFF
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/22
    0x0100
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/23
    0x0049
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/24
    0x0400
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/25
    0x8020
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/26
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/27
    0x007d
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/28
    0x05ee
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/29
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/30
    0x0002
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/31
    0000

    在以下情况中、我们使用 SFP 模块 AXCEN - AXFD-1314-0W23 - 100FX 1310nm。 同样、ping 也不成功

    AM5728 <-> DP83822IF <->光纤<-> GE 原因 S20交换机<-> RJ45电缆<-> PC

    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/0
    0x2100
    Root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/1
    0x784d
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/2
    0x2000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/3
    0xa240
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/4
    0x0101
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/5
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/6
    0x0004
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/7
    0x2001
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/8
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/9
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/10
    0x4100
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/11
    0x1000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/12
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/13
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/14
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/15
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/16
    0x0005
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/17
    0x0108
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/18
    0xa000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/19
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/20
    0000
    Root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/21/21
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/22
    0x0100
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/23
    0x0049
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/24
    0x0400
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/25
    0x8020
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/26
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/27
    0x007d
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/28
    0x05ee
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/29
    0000
    root@mitysom-am57x:~# phytool read eth0/0/30

    带复古带

    桑迪普 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您共享寄存器日志。 我没有看到任何配置差异会导致通信问题、因此这似乎是与 SFP 的兼容性问题。

    关于 SFP 兼容性和单模/多模支持、请允许我在一周结束时使用实验中的 SFP 模块进行测试。

    然后、我将分享预期兼容 SFP 模块的结果。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    这两个 SFP 模块对在实验中用于链路和通信:

    [1] Avago AFBR-5712PZ (850nm 1级)

    [2] Axcen AXFE-1314-0M04 (1310nm 1级,100-FX)

    我想根据您的设置检查以下几点:

    ping 设置失败是 AM5728 <-> DP83822IF <->光纤<-> GE 原因 S20交换机<-> RJ45电缆<-> PC

    对于此设置、您能否确认 GE 原因 S20开关和 DP83822都禁用了自动协商并强制设置100M? 两者都需要此配置、否则链路建立过程可能会失败。

    此外、请在写入地址0x40[13]='1'后尝试测试。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我曾尝试在 DP83822IF 侧使用 IHT - SF13G40 - 1.25G SFP (1310NM 双光纤40 KM DDM -单模 SFP)、并尝试使用原因 S20交换机侧。 然后、在强制100Mbps 并禁用自动协商的同时、两侧链路均建立。 但我们无法对连接到交换机和交换机的 PC 执行 ping 操作。

    但当使用 AXCEN - AXFD-1314-0W23 : SFP-100FX-S20时,链路连接未显示在原因 DD-IT-CL 交换机中。

    此处附加了设置原因 S20开关的屏幕截图。

    对于此设置,您能否确认 GE 原因 S20交换机和 DP83822都禁用了自动协商并强制执行100M? 两者都需要此配置,否则链路建立过程可能会失败。

    GE 原因 S20和 DP83822都禁用了自动协商、并强制启用100M。

    对于 DP83822、我们通过使用以下命令禁用了强制100M 的自动协商

    $ ethtool -s eth0 AutoNeg off

    $ phytool WRITE eth0/0/0 0x2100

    此外,请在填写地址0x40[13]='1'后尝试测试。

    当读取0x40时、它显示0xFFEA。 我们仍然通过设置第13位"1"强制采用100Mbps。 但通信没有任何进展、

    谢谢。此致、

    桑迪普 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您分享这些详细信息。 由于 PHY 级原理图和寄存器配置没有明显的问题、因此我想将问题隔离在 PHY 板或开关侧。

    GE 原因 S20交换机<-> RJ45电缆<-> PC

    对于此设置、 ping 是否能够在 PC 与交换机之间直接工作?

    [ AM5728 <-> DP83822IF <->光纤]<-> GE 原因 S20交换机<-> RJ45电缆<-> PC

    您是否有其他光纤端点来替代 AM5728 + DP83822? 您已看到另一个开关的通过结果、请帮助确认此问题是否特定于 GE 开关。 GE 原因 S20开关是否可以与 PT7710以菊花链形式连接以用于 ping?

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    GE 原因 S20交换机<-> RJ45电缆<-> PC

    对于此设置、 ping 是否能够在 PC 与交换机之间直接工作?

    [/报价]

    是的、从 PC 到交换机 ping 有效

    您是否有另一个光纤端点来替代 AM5728 + DP83822? [/报价]

    可以。 我们有 D link DES-1210-28开关。 我们将 GE 交换机与 D-Link 交换机相连接,并且光学通信对我们拥有的所有 SFP 都运行良好。

    由于您看到另一个交换机的通过结果,请帮助确认此问题是否特定于 GE 交换机。 [/报价]

    我们曾尝试使用 D-Link 开关进行 DP83822IF 通信。 然后 ping 可以与 IHT - SF13G40 - 1.25G SFP 1310NM 双光纤40 km DDM -单模 SFP 配合使用。

    与其它 SFP 通信不成功。

    GE 原因 S20交换机是否可以与 PT7710进行菊花链连接以用于 ping?
    [/quote]
    [/quote][/quote]

    可以。 我们将 GE 开关与 MOXA 和 D-Link 开关连接在一起。 则 ping 可以正常工作。

    在我们的原理图设计中、LED_1悬空。 是否需要?

    谢谢。此

    致、 桑迪普 S[/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您阐明了这些要点、在本例中、这个问题对于 DP83822电路板似乎是孤立的。

    在我们的原理图设计中,LED_1悬空。 是否需要?

    LED_1可保持悬空。

    您能帮助我了解在 MDI 侧使用的终端方案吗?

    我们通常在电容耦合之前在 MDI 引脚上从 PHY 侧看到50 Ω PU 电阻、此应用是使用 LVPECL 还是其他接口?

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您指出 MDI 上的 pu 电阻。我们将该 pu 电阻器用于 RJ45连接、当我们使用 SFP 连接时、该电阻器会与电路隔离。 现在、我们 PU 了 MDI 引脚、现在一切都运行正常。

    RJ45侧的原理图为

    现在、我们可以通过 GE 开关与 PC 进行通信、强制设置为100Mbps、关闭自动协商功能。

    感谢您提供快速高效的支持。

    关于

    桑迪普 S