This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:TCAN1042-Q1和 TCAN1145-Q1的 ISO16845报告

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1, TCAN1042-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351575/tcan1042-q1-iso16845-report-for-tcan1042-q1-and-tcan1145-q1

器件型号:TCAN1042-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1145-Q1

大家好、

您能否共享 TCAN1042-Q1和 TCAN1145-Q1的 ISO16845报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    通过导航到 CAN 文件夹、RTM 器件、相应器件文件夹、然后 EMC 报告、可以在我们的现场 SharePoint 中找到这两个报告。 C&S 报告将表明符合 ISO16845标准。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致

    史蒂夫