This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044AV-Q1:TCAN1044AV-Q1 EMC 优化

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044AV-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351193/tcan1044av-q1-tcan1044av-q1-emc-optimization

器件型号:TCAN1044AV-Q1

大家好、

我的客户在他们的项目中使用 TCAN1044AV-Q1、并且在进行 EMI/EMC 测试时会遇到一些问题。 正如您在辐射测试期间看到的、30MHz 和90MHz 周围的结果略高。  

在 EMC 性能方面、客户认为 TI 器件测试结果比竞争对手的 SIT 器件差。

测试结果、原理图和布局如下文所示、能否就客户设计的 EMC 优化提供一些建议? 有益的许多示例。

Br、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    CMC 通常将减少差分信号系统中的发射、因此这是预期结果。 Zwickau 在使用和不使用 CMC 总线过滤器的情况下都进行测试。 但是、不带 CMC 的测试仅供参考、认证始终由 CMC 完成。

    sps16.itg.ti.com/.../AllItems.aspx

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    感谢您的快速回复。

    很抱歉,我对你的建议不是很确定。 您的建议是添加 CMC L600 而不是 R601和 R602、对吧? 如果我理解错误、请更正我。

    对于客户的原理图和布局有其他建议吗?

    Br、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    是的、他们的 CMC L600是 NC。 51~100为大多数 CAN 应用放置 μ H CMC。 原理图和布局上的其他部分看起来很好。

    请告诉我 CMC 的测试结果。

    此致、

    肖恩