This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:工作原理

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350620/tca9617a-working-principle

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

尊敬的 TI 团队:

我们的设计中采用了 I2C-TCA9617A、数据表中突出显示了"允许550pF 的两条总线在 IC 应用中连接"。

1、A 侧可满足400pF 标准要求、B 侧可满足550pF 总线电容。 对吧?

2.您能否解释一下 TCA9617A 如何满足550pF 要求、哪些参数是保证 TCA9617A 满足550pF 要求的主要因素?

如何在 B 侧设置上拉电阻值、因为如果电阻值太低、会导致总线不会被拉低?

此致

丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    Unknown 说:
    1. 这意味着 A 侧可满足400pF 标准要求、B 侧可满足550pF 总线电容。 对吗?

    倒也未必。 根据 i2c 标准中快速 MODE+规范的要求、A 侧和 B 侧可满足550pF 总线电容。  

    Unknown 说:
    2. 您能否解释一下 TCA9617A 如何满足550pF 要求、哪些参数是保证 TCA9617A 满足550pF 要求的主要因素?

    这主要是由于9617A 内部下拉驱动器的强度。  

    IOL = 30mA (最大值)是关键规格。 正常 I2C 标准模式和快速模式(分别为100kHz 和400kHz)的规格为 IOL = 3mA (0.4V = VOL)。 快速模式+在 VOL = 0.4V 时需要最小 IOL (min)= 20 mA 或更高、以帮助增大总线电容负载。  

    Unknown 说:
    3. 如何在 B 侧设置上拉电阻器值、因为如果电阻器太低而导致总线不会被拉低?

    如果电阻器太"低"、这意味着电阻值很小、表示上拉电阻非常强、则可以将 VOL 推高到足以高于 VIL。 为了防止这种情况、B 侧上的上拉电阻值需要足够高、以防止这种情况发生。  

    此处的应用手册有助于展示如何在选择正确的上拉电阻时进行计算。  

    https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf?ts = 1713379057233&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒您好:

    感谢您的解释。

    对于问题1:对于标准和快速模式、B 端支持550pF、对吧?

    对于问题2:

    2.1您是否可以分享 0.1 mA IOLB 的 Min:IOLB 的含义? 我们将在何时使用该值?

    2.2 当 I2C 读取状态时、从器件将控制 SDA 线路的高电平和低电平状态、电流流向从器件的 SDA 引脚、

    但是、salve 可能不支持30mA、因此似乎不仅主器件(TCA9617A AST 作为主器件角色)还应该支持30mA、

    但从器件也应支持30mA、以满足550pF 要求、对吧?

    也许我的逻辑是错误的、需要你们澄清。

    4.根据您分享的资料,有一些问题让我困惑,需要您的帮助。

    4.1.它使用 IOL 表示 R (最小值) IC 数据表中的 calculation.usually 显示 IOL 参数的最小值、典型值和最大值。

    例如、I2C 开关 TCA9548A 数据表显示 SDA IOL 的最小值和典型值(pic 如下所示)、因此我们需要使用 IOL 的最小值来 计算 R (min)、对吧?

    4.2您分享的材料显示了如下 pic (第2页、我切断了总线缓冲器/中继器)、这个 I2C 总线有3个段、L1、L2、L3 (标记如下)、

    在我的理解下、如果我们保证多路复用器  一次只导通一条路径、那么标准快速模式下的 L1+L2<400pF、L1+L3<400pF、对吧?

    当 L3打开时、根据以下公式计算出的 RP 为 RP1和 RP3,右侧?Ω 的并联等效电阻

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是。

    2.1.这一数值在实践中并不是真正有用的。 您只能在使用非常弱的上拉电阻器时得到一个0.1 mA 电流、这将导致非常缓慢的上升沿、所以您需要使用非常低的 I²C Ω 速度。

    2.2.是的、总线上的所有器件(段)必须能够通过上拉电阻器吸收电流。

    4.1.是。 但请注意、这些值(3 mA 时为0.4V、6 mA 时为0.6V)是从 μ I²C 规格复制而来;您可以假设所有符合标准的器件都支持它们。

    4.2.正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯,感谢您的分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tyler、感谢您的分享、您可以关闭此案例。