请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB928Q-Q1 大家好、
下面所示状态寄存器的值的含义是什么?
这意味着、我想知道从寄存器的值来看、我们可以知道什么。
它可以被视为越大越好、或者预期有任何具体的价值?
此致、
三岳洋平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
下面所示状态寄存器的值的含义是什么?
这意味着、我想知道从寄存器的值来看、我们可以知道什么。
它可以被视为越大越好、或者预期有任何具体的价值?
此致、
三岳洋平
您好,Youhei-San,
AEQ 状态寄存器具有6个位、分别表示两个级。 第一级为位[2:0]、而第二级为位[5:3]。 每个阶段从值000开始、到值111结束。
因此、您可以在该寄存器中看到的最大值为0x3F。 较高的值表示更多的均衡、较低的值表示较低的均衡。
更高的均衡性意味着电缆更长、或者信号质量更低、这两种情况下的损耗都更高。 这会触发 AEQ 增大以补偿较高的损耗。
希望这对您有所帮助。