This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:上电延迟通信

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351535/dp83848i-power-on-delay-communication

器件型号:DP83848I

测试条件:关闭电源7秒、打开电源7分钟。 重复此测试时、有10%的几率会延迟加电。 这样做的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    我将需要更多信息。 我们在这里测试的是什么计时方面? 当 PHY 上电延迟时、有什么功能症状?  

    此致、

    阿尔瓦罗