This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:RX_D1/3在 RGMII 上的自举电阻器

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1351231/dp83867e-strap-resistors-of-rx_d1-3-at-rgmii

器件型号:DP83867E

大家好、

当 DP83867E 用作 RGMII 时、 不需要 RX_D1/3引脚的自举电阻器?

SGMII 模式下需要使用数据表和应用手册(SNLA258A)状态 strap 配置电阻器。 但 RGMII 中没有提到。

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    您的理解是正确的、 RX_D1和 RX_D3不是自举引脚、但数据表中有一条注释说、在 SGMII 模式下、它们应分别匹配位于 RX_D0和 RX_D2上的自举电阻器。  

    这是因为这些引脚在 SGMII 模式下使用、我们需要保持布线上的阻抗匹配。

    简单地回答您的问题:是的、使用 RGMII 时、不需要 RX_D1和 RX_D3上的自举电阻器。 只有在使用 SGMII 时才需要它们。

    此致、

    阿尔瓦罗