请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 大家好、
当 DP83867E 用作 RGMII 时、 不需要 RX_D1/3引脚的自举电阻器?
SGMII 模式下需要使用数据表和应用手册(SNLA258A)状态 strap 配置电阻器。 但 RGMII 中没有提到。
此致、
太田麻吾
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Shota、您好!
您的理解是正确的、 RX_D1和 RX_D3不是自举引脚、但数据表中有一条注释说、在 SGMII 模式下、它们应分别匹配位于 RX_D0和 RX_D2上的自举电阻器。
这是因为这些引脚在 SGMII 模式下使用、我们需要保持布线上的阻抗匹配。
简单地回答您的问题:是的、使用 RGMII 时、不需要 RX_D1和 RX_D3上的自举电阻器。 只有在使用 SGMII 时才需要它们。
此致、
阿尔瓦罗