This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:1A/1B 端口上的最大电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E, AM26LS32A, LM339, TLV1814, ISO7740, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350805/am26ls32a-maximum-voltage-on-1a-1b-port

器件型号:AM26LS32A
主题中讨论的其他器件: LM339TLV1814ISO7740AM26C32、AM26LV32E

尊敬的团队:  

客户希望将 AM26LS32A 用于他们的编码器应用。 请查看以下客户问题。   

1.在数据表中、差分输入电压的绝对最大额定值为+-25V。 差分输入电压的建议工作条件如何?  

2. 1A/1B 端口的最大工作电压是多少? 最大工作电压1A 或1B 为7V?  

3.客户在1A 上使用0到12V、在1B 端口上使用12V 到0V、是否运行良好而无损坏?  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1./2. 共模输入电压范围为 ±7V。

    3. 12V 电压位于绝对最大额定值范围内,因此不会损坏器件。 但如果高于7V、则无法保证正常运行。

    为什么会有12V 信号? 是否不应端接这些线路? 听起来就像您可以使用 LM339或 TLV1814等比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nam:

    1.+/-7V -与共模输入范围相同(如图所示)

    2.+/-7V 建议输入范围-高于该范围时、器件可能无法正常工作-但在超出最大绝对值之前、不应损坏器件。  

    3.12V 不应损坏它-但这超出了我们建议的操作范围、因此我们不能保证此类操作以及所有风险均由客户承担。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、  

    感谢您的评论。 更多问题。  

    1. 如果 客户 在1A 上使用12V、 在1B 端口上使用0V、共模电压为(12V+0V)/2 = 6V、正确吗?

    如果需要、它是否在我们的 +/-7V 共模输入范围内?  

    和应用手册(SLLA070D)、 https://www.ti.com/lit/pdf/slla070?keyMatch=SLLA070D 

    我们可以在下表中看到。 如以下应用手册所示、+-10V 输入范围可在+7V 至-7V 的共模电压范围内提供。 +-7V 输入范围是否 仅适用于我们的 AM26LS32A? 请再次查看、并告知我您的意见。  

    2.如果您不建议在1A 端口上使用高于7V 的电压、为什么我们的产品说明书在以下电气特性的测试条件下显示+-15V? 这种情况使客户看起来可以使用超过7V 的输入。 请告诉我您的意见。  

    3.客户会选择使用 AM26LS32A +数字隔离器(ISO7740)配置。  

    隔离器 VIH 为0.7xVCC = 3.5V、采用5V VCC、但您可以从下方看到、AM26LS32A 的最小 VOH 值为2.5V  

    -是否可以使用  AM26LS32A +数字隔离器(ISO7740)配置? 如何将 VOH 值保持在3.5V 以上?  

    - VI (G)是否为 G 端口的输入电压? 如果该电压为5V、那么输出电压是多少? 它是否可提供高于3.5V 的输出?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1./2. 实际上、数据表似乎与之相反。

    3. AM26LS32A 是一款非常老的器件,具有 TTL 兼容的输出。 我强烈建议使用 AM26C32或具有3.3V 电源的 AM26LV32E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nam:

    首先- 数据表中没有矛盾之处-我稍后会在我的答复中详述、因为它不是非常简单。

    1、共模输入范围和共模电压实际上略有不同。 您要使用的公式是如何找到共模电压、但至少在 RS 至485和 RS 422器件的共模输入范围是任何差分输入端相对于 GND 的电压。 因此、A 上的7V 处于共模输入范围内(无论 B 上的状态如何)、而12V 超出范围-它不会损坏器件、我们只是不能保证运行。  

    对于应用手册、您存在误解-有一段内容解释了10V 出现的原因

    RS 至422指定了-10V 至10V 的总线泄漏、这就是他们包含该泄漏的原因。 实际上、如果您无法将输入电压范围保持在+/-7V 范围内、其意义将微乎其微、但我们无法保证器件在超出该范围时正常运行。  

    2.这与产品的定义完全有关——从1980年开始,我们基本上保持了产品的定义不变。  此产品说明书支持32A 和和33A - 33A 的共模输入范围是+/-15V、由于某种原因、他们决定将器件输入偏置电流指定为33A 和32A 共用的1种规格。 32A 在+/-15V 电压下不会损坏、但我们确实定义了电流-但他们真的不应该超过+/-7V、因为在该点不会定义任何其他参数-如果他们试图发现某些东西、我们就会发现他们违反了 共模输入范围。 我理解这可能会让人沮丧、但这就是它的样子。 这是一款非常陈旧的器件(已超过40年)、因此信息/定义不像我们一些较新的器件那么清晰或有用。  

    3.请勿使用此器件-请使用 AM26C32 -它旨在更好地替代 AM26LS32A -说实话、对于四路器件系统、AM26LS32A 不是我建议的- AM26C32具有更好的性能。  

    此致!

    帕克·道德森